This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:其中##39;雷达工具箱中 OOB 固件的雷达配置文件?

Guru**** 2481125 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1476456/awr2944evm-where-s-the-radar-config-file-for-oob-firmware-in-radar-toolbox

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

您好!

 我想使用 雷达工具箱 v2.30.0.12中的 AWR2944开箱即用固件。 但我在 Out_Of_Box_Demo 中找不到合适的雷达配置文件。 OOB 固件的雷达配置文件在哪里?

雷达电路板:AWR2944评估模块

雷达工具箱版本:v2_30_00_12

示例: source\ti\examples\dcs\dcs\dcs\awr294x\awr294x Out_Of_Box_Demo src

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 中提供了 SDK OOB 的配置文件:

    例如

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_02_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_02_01\ti\demo\awr294x\mmw\profiles

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

     雷达工具箱中预编译的  Out_Of_Box_Demo 演示二进制文件(radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\opbuild_binations\out_of_box_2944.appimage)是否与  C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwav_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mw_01\mwav_demo\mw_294x\mw_demo\mw_demo\mw_demo\mw_demo 相同?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是,但为了安全,你可以重新构建映像

    谢谢你

    Cesar