This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:PCB 清洗功能?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1476013/hdc3022-pcb-wash-capability

器件型号:HDC3022
主题中讨论的其他器件: HDC3021

工具与软件:

在 HDC3022的数据表中、第9.4.3.2节说明了 "在焊接 HDC3021或 HDC3022时、这两个器件都有保护盖、可保护传感器、这些器件允许 PCB 板清洗。"

与这种说法相比、在这个 E2E 论坛中、我读到一些关于建议不要清洗这些器件的回复。

我们昨天尝试使用超声波清洗器进行清洁、其中许多 HDC3022上的滤膜松动。  但超声波清洗器可能过于激进?  但标准的电路板清洗工艺是可以接受的?

为了获得用于保护性保形涂层的最佳基板、我希望使用有机酸型助焊剂(OR)焊接器件、然后立即在 DI 水中清洗电路板。  这种行为合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电路板清洗:

    我们建议不要将湿度传感器暴露在超声波振动中、因为这可能会损坏器件并去除滤网(正如您观察到的)。 标准板清洗工艺更好。  

    湿度传感器对暴露的检测元件(例如来自挥发性有机化合物(VOC)和溶剂)造成的污染敏感。 HDC3022的 IP67级 PTFE 滤膜可以保护器件免受灰尘、碎屑和冷凝的影响;但是它仍然容易受到气体污染(例如 VOC)的影响。 通常不建议进行电路板清洗、因为它包含会影响传感器的污染物;最好在 HDC 上焊接、作为使用免清洗焊膏的最后一步。 不过、PTFE 过滤膜可以防止传感器腔体进入液体、因此如果您 确实使用板清洗剂、它应该是可以的 、您应该立即用 DI 水 和空气干燥的方式冲洗掉所有污染物。

    磁通:  

    通常、我们建议使用免清洗焊膏/助焊剂。 确保助焊剂不含任何挥发性化学品、例如溶剂或其他无机化合物、否则可能会污染器件。 有关更多信息、请参阅 HDC302X 器件用户指南的第2.1节。

    保形涂层:

    确保湿度传感器的顶部未覆盖保形涂层。 湿度传感器的功能是通过封装顶部的一个小孔将检测元件暴露在环境空气中(如果您卸下白色过滤器、您将会看到它)。 为了使传感器正常工作、该孔必须暴露在环境空气中。 建议在保形涂层步骤中使用聚酰亚胺胶带盖住传感器顶部、以保护传感器顶部、并在此步骤之后取下胶带。  

    此致、

    Sakeenah Khan