This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843AOP:毫米波演示的峰值分组

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1471750/iwr1843aop-peak-grouping-of-mmwave-demo

器件型号:IWR1843AOP

工具与软件:

您好!  

我在 IWR1843AOP 上使用毫米波演示(SDK 3.6 LTS)。  

我发现 以下链接中显示了两种峰值分组方案。

e2e.ti.com/.../PeakGrouping.pdf

请告诉我毫米波演示使用哪种方案?  

请提供建议。  

此致、  

Shoko.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处查看他的文档。

    File:///C/C:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoa2dproc/docs/doxygen/html/index.html

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。  

    简而言之...

    链接文档中有关配对的任何解释都不适用于 IWR1843AOP、这是否正确?  

    谢谢!  

    Shoko.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoko,

    这取决于您在器件上运行的演示。  对于开箱即用演示、DPC 文档(如下图所示)指示 CFAR DPU 指示需要峰值分组、如此处所述。

    c:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/packages/ti/datapath/dpc/dpu/cfarcaproc/docs/doxygen/html/index.html  

    您从哪里获得这些图形? 我相信上面 CFAR DPU 链接中的内容。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、  

    感谢您的答复。  

    我知道峰值分组取决于演示。  

    我在 Google 上找到了"peak grouping.pdf"文档。  

    此致、  

    Shoko.