Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM, LDC1312, LDC1612, FDC2214EVM, FDC2214, FDC1004EVM, FDC1004, FDC2112, FDC2212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件: FDC2214、 FDC1004EVM、LDC1612EVM、 FDC1004、LDC1312、 FDC2112、 FDC2212、LDC1612
工具与软件:
大家好!
我目前正在使用 FDC2214EVM–高分辨率 L-C 传感评估模块 、我正在寻找有关推荐的更多详细信息 电感、电容和电阻的范围 的 LC 传感器的应用 FDC2214 .
我在文档中找到了一些一般规范:
- 传感器类型:LC 谐振电路(电感+电容)
- 传感器工作频率: 10kHz– 10 MHz (最佳: 1–5 MHz )
- 典型电感: 1 µH–20 µH
- 典型电容: 10 pF–330 pF
- 建议品质因数(Q): Q > 10 、理想情况下 Q > 30 以实现更好的灵敏度和稳定性
- 建议并联电阻(RP): RP > 300 kΩ
有没有 官方指南或应用手册 (或社区经验)提供的建议更具体 建议的或更优的距离 传感器配置下用于 L、C 和 RP 的补偿?
我还想知道是否有任何建议 软件工具或计算器 可以为提供帮助 LC 传感器设计 (例如、选择合适的电感器/电容器值、估算谐振频率、Q 因子、或者模拟传感器运行方式)。
是否也有适用于 FDC1004EVM 和 LDC1612EVM 的类似工具?
非常感谢提供任何建议和链接!
提前感谢!