This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243-2X-CAS-EVM:awr2243

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, AWR2243-2X-CAS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486197/awr2243-2x-cas-evm-awr2243

器件型号:AWR2243-2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-020047

工具与软件:

您好!
您能否详细说明 TIDA-020047和 AWR2243-2X-CAS-EVM 之间的差异。 是完全相同的设计吗?

此致

Osman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Osman、

    AWR2243-2X-CAS-EVM 是 TIDA-020047的可购买版本、对 CAN、唤醒和温度传感器的元件进行了细微更改。 不过、它们在功能上是相同的。

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还会发布 AWR2243-2X-CAS-EVM 的光绘文件和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Osman、

    我将求助于硬件专家以获取有关这方面的建议。

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们正在将设计文件和原理图发布到 TI.com。  

    此活动可能需要一周时间才能结束。  

    -e. Shareef