This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:MMWCAS-RF-EVM 校准验证

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486958/mmwave-studio-mmwcas-rf-evm-calibration-verification

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件: MMWCAS-DSP-EVMMMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

您好、我收到错误消息: 未收到 MSS 上电异步事件! 每当我尝试运行 Lus 脚本或尝试通过 SPI 连接到任何芯片时。

您能提供一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您第一次使用此电路板吗?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 它曾经很好地工作,现在我得到了这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    您正在使用什么电源?  

    您能否提供整个 mmWave Studio 日志?

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用12V 3A 的电源。 我使用的是 mmwave-studio 03.00.00.14。 日志如下:

    GM:构造函数
    GM:2025年3月13日(周四) 13:41:01
    RSTD.TRANSMIT ("/Settings")
    [13:41:01] System.FormatException:未能执行任何操作。
    [13:41:01] en System.Number.ParseSingle (字符串值、数字样式选项、数字格式信息 numfmt)
    [13:41:01] en RSTD.frmLuaShell.RstdGuiSettingsToLuaShellLayout ()
    [13:41:19]
    [13:41:19]###正在运行启动脚本:"c:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
    [13:41:19] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/Display DateTime"、"1")
    [13:41:19] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
    [13:41:19] Scripter 被忽略:尝试再次或在构建之前取消 Build()。
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_03_00_00_14\\mmWaveStudio\\clients\\\LabClient.dll")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/use"、"false")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use"、"false")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use"、"false")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/AL dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_03_00_00_14\\mmWaveStudio\\Runtime\\SAL.dll")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDLL"、"")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("true"/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval、"1")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("true"/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
    [13:41:19] RSTD.SetVar ("true"/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
    [13:41:19] RSTD.SetVar (/Settings/Automation/Automation 模式、"false")
    [13:41:19] RSTD.TRANSMIT ("/")
    [13:41:19] RSTD.SaveSettings ():设置保存到"C:\Users\jejudo\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [13:41:19] rstd.build ()
    [13:41:19] RSTD.SaveSettings ():设置保存到"C:\Users\jejudo\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [13:41:19] RSTD.TRANSMIT ("/")
    [13:41:19] RSTD.AL_BUILD ()
    [13:41:19] RSTD.AL_LoadXml ()
    [13:41:19] RSTD.TRANSMIT ("/")
    [13:41:19] RSTD.AL_Init ()
    [13:41:19] RSTD.RSTD. Clients_Build ()
    [13:41:19] gm:init
    [13:41:19] GM:已加载"C:\ti\mmwave_studio:03_00_00_14\mmWaveStudio\clients\\LabClient.dll"
    [13:41:19] gm:1来宾(s)初始化
    [13:41:19] GM:1个模块初始化
    [13:41:19] gm:2 tab (s) init
    [13:41:19] RSTD. Client_Load 0毫升()
    [13:41:19][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
    [13:41:19][RadarAPI]:状态:通过
    [13:41:19]已安装 Matlab Runtime Engine
    [13:41:19][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
    [13:41:23][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [13:41:24][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
    [13:41:24][RadarAPI]:状态:通过
    [13:41:24][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\jejudo\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [13:41:24][RadarAPI]:错误:índice ó n fuera de los Á límites de la matriz.
    [13:41:24]迹线:
    [13:41:24] en AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion ()
    [13:41:25]测试= false
    [13:41:25] RstdNet:端口2777:侦听。
    [13:41:25]
    [13:41:25]***脚本成功完成。***


    当尝试加载脚本时:


    [13:42:05] LuaLoad ("C:/ti/mmwave_studio_03_00_00_14/mmWaveStudio/Scripts/Cascade Cascade_Configuration_ 387.lua")
    [13:42:10]已开始为级联设置 Studio。
    [13:42:10][RadarAPI]:ar1.SelectCaptureDevice ("TDA2XX")
    [13:42:10][RadarAPI]:状态:通过
    [13:42:10][RadarAPI]:TDAStatusCallback Event registered
    [13:42:10][RadarAPI]:registerTDAStatusCallback 状态:通过
    [13:42:10][RadarAPI]:ar1.ConnectTDA ("192.168.33.180"、5001、15)
    [13:42:10][RadarAPI]:设备32:CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC 事件已收到()、状态为0
    [13:42:10][RadarAPI]:设备32:CAPTURE_RESPONSE_VERSION_INFO 接收到状态为0的 ASYNC 事件()。 TDA 版本: REL_VISION_SDK_03_07_01_00 Aug 5 2019 15:04:45[13:42:10][RadarAPI]: device 32 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT received() with status 0
    [13:42:12][RadarAPI]:设备1:CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC 事件已收到()、状态为0
    [13:42:12][RadarAPI]:ConnectTDACaptureCard 状态:通过
    [13:42:12] TDA 采集卡状态:已连接!
    [13:42:12] ConnectTDA 成功
    [13:42:12][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(1)
    [13:42:12][RadarAPI]:状态:通过
    [13:42:12]选择 CascadeMode 成功
    [13:42:12] Setting Up Studio for Cascade End..
    [13:42:12][RadarAPI]:设备1:CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC 事件已收到()、状态为0
    [13:42:13][RadarAPI]:设备1:CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC 事件已接收()、状态为0
    [13:42:13][RadarAPI]:ar1.FullReset (1)
    [13:42:13][RadarAPI]:状态:通过
    [13:42:13][RadarAPI]:ar1.SOPControl_mult (1、4)
    [13:42:13][RadarAPI]:状态:通过
    [13:42:13]主控: SOP 重置成功
    [13:42:33][RadarAPI]:ar1.PowerOn_mult (1、01000、0、0)
    [13:42:33]状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [13:42:37]未收到 MSS 上电异步事件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    您能否尝试为 MMWCAS-DSP-EVM 使用12V 5A 电源?

    这是 针对 MMWCAS-DSP-EVM 的典型电源: https://www.ti.com/lit/ug/spruis6/spruis6.pdf

    谢谢!

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以尝试。 但现在、在我的电源中、我不会看到器件要求的不只是800 mA、所以我不认为问题是我需要5 A、而不是3 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试使用12V 5A 电源、但仍然出现相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。 只是告诉你,如果其他客户遇到同样的问题:我刚刚断开了两个板, MMWCAS-RF-EVM 和 MMWCSA-DSP-EVM ,我也断开了 SSD 连接,并再次连接所有的东西。 现在、它的工作方式与以前一样...它似乎存在某种类型的硬件连接问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    很高兴听到问题得到解决。 感谢您分享您的解决方案。