This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486483/iwrl6432boost-iwrl6432

器件型号:IWRL6432BOOST

工具与软件:

尊敬的应用工程师: 我想收集 与可视化工具软件中的时域图类似的2DFFT 的实时域分析数据。 我需要2DFFT 的平均振幅与时间数据。 因此、我要将在评估板上处理的2dFFT 块下载到我的 PC 上、以便在 Matlab 中进行分析。

这样做的最佳方法是什么。 我是否应该尝试复制和修改 Visualizer 软件、或者改为从 CCS 代码开发入手? 如果是、我需要复制和修改什么 Viuizer 软件、或者 我可以在 CCS 中开始使用一些示例软件和函数名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望分别采集2DFFT 的数据、那么我建议您看看我们的 SPI 数据采集、其中我们已经提供了通过逻辑分析仪或 FTDI 电缆采集数据的选项。

    Raw_Data_Over_  请查看这个目录中的文档和 src 以使这方面的说明更加清晰。

    此致