This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 的技术问题

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486458/iwr6843aop-the-technology-issue-for-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTDCA1000EVM

工具与软件:

您好!

我们将 IWR6843AOP 用于 毫米波雷达设计、我们已订购 MMWAVEICBOOST/ DCA1000EVM/IWR6843AOPEVM  演示的 EVM 用于测试、

以下问题需要您的支持:

1.我们使用 EVM 测试、但听到大电流噪声、我们不知道为什么有噪声;

2.请告知 TI 是否具有参考天线阵列校准参数?

3.在货物出厂前、请告知 TI 是否校准了天线?

4.如果 IWR6843AOP 使用外部晶体、是否存在任何错误。