This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:如何降低 IWR6843AOP 的功耗

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485215/iwr6843aop-how-to-reduce-power-consumption-on-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

尊敬的支持部门:  

我正在定制电路板中使用 IWR6843AOP、我注意到 散热在模块中仍是高功耗的一个关键问题。 我是否可以知道所需的工作占空比如何适用于人员计数应用?  当前、它们在应用中设置的默认值为46%、每秒20帧。  

如果将人员计数的帧速率降低到10帧/秒、毫米波模块性能会有何影响? 如您所知、降低帧速率功耗会显著降低。

我还可以检查 Resource Explorer 中的当前人员计数解决方案是通用堆栈还是仅针对人员计数应用? 如果用于一般 SDK 堆栈应用、我们是否能够将 SDK 拆分为仅用于人员计数应用的套件、以降低功耗?  

此致、

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有几种方法可以帮助您降低  

    1.在帧间时间内实施 DSS 时钟选通

    在帧间时间内将 MSS 时钟更改为40MHz

    这种技术应该可以帮助您在3D 人员跟踪演示中节省大约500mW 的功率

    要实现这两种技术、您需要参阅以下示例、该示例已实现了这两种技术。

    Low_Power_Modes

    此演示中的相同代码结构可引入人员计数演示、以显著降低功耗

    此致