This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:从地面角度看无法获得生命体征(例如90度)。

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485809/iwr6843aop-unable-to-get-vital-signs-from-the-angle-looking-at-the-floor-e-g-90-degrees

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

我通过6843AOP 确认 VitalSign 在距离前方180厘米的水平方向正确携带。
在垂直改变到相同状态后,在让人躺下并面向地面后测量 VitalSign。
但是、目前已确认未获得任何值。
即使是一个人用力摇晃手臂,我也完全不会得到价值。
为什么会发生这种情况?

我需要带 VitalSign 而躺下。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否检查此人是否被正确跟踪? 如果未跟踪人员、则生命体征链不会运行。 如果未对人员进行跟踪、则您可能必须更改跟踪参数以确保首先对人员进行跟踪。 轨道通过可视化工具中的矩形框显示

    此致