This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:100GHz 以上的雷达

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486501/iwrl1432boost-radar-above-100-ghz

器件型号:IWRL1432BOOST

工具与软件:

您好!

是否有任何频率高于100GHz 且正在开发的工业雷达模块 ?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TI 提供57GHz 至64GHz 和77GHz 至81GHz 的毫米波雷达。 目前还没有超过100GHz 的雷达正在开发中

    此致