This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:STC PBIST

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485840/awr2944evm-stc-pbist

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

AWR2944:SDL STC PBIST 示例测试

您好:

我使用 mcu_plus_sdk_awr294x_10_00_00_07测试 STC PBIST。 我刷写的测试应用映像为"mcu_plus_sdk_awr294x_10_00_00_07\examples\sdl\stc\stc_mcu\awr294x-evm\system_nortos\nortos\sdl_stc_system.release.appimage_qspi"和"cu_plus_sdk_awr294x_10_00_00_00_nortos\arm_release\spi\p_examples\relist\spi\pd_b_release\spi\pd_release\spi\p05_b_examples\rulations"。

在 STC 测试中、我通过 按下 NRESET 按钮多次复位 EVM、MSS 内核会一次卡在"STC_DSP_TEST_MAIN"行152

在 PBIST 测试中、  PBIST_RunTest 函数的默认值将不为0。

     

所以我想知道 我的测试是否正确吗?

或者如何使用此 STC 和 PBIST 示例。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以共享控制台日志输出?  

    谢谢!

    Pradipta。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STC 示例日志:

    PBist 示例日志:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PBIST 日志中、我没有在共享的日志中使 DSP 内核通电或从复位状态释放。 这可能是 DSP 存储器未上电因此 PBIST 测试失败的原因。  

    您能否请参考下面的示例案例、我们在安全演示示例中针对 AWR2944同时执行 PBIST 和 STC。  

    AWR2944安全演示用户指南

    谢谢!

    Pradipta。