This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170-Q1:资源和能力

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486419/tmag5170-q1-resources-and-capability

器件型号:TMAG5170-Q1

工具与软件:

您好!

我需要在磁场泄漏(MFL)应用中使用磁传感器、在此类应用中、传感器组装在强永定马蹄铁磁体的两腿之间。 我有以下两个问题:

1) 1)如果传感器暂时靠近磁体的桥臂放置、磁场的强度将比传感器的最大检测范围高一个数量级。 一旦强磁场消失、暴露在这些磁场中是否会损坏传感器或导致永久的灵敏度漂移?

2) 2)是否有现成的传感器库可供下载、以便轻松与微控制器连接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jafar:

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    [报价 userid="646025" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486419/tmag5170-q1-resources-and-capability ]1)如果将传感器暂时靠近磁体的腿、磁场强度将超过传感器的最大感应范围一个数量级。 一旦消除强磁场、暴露在这些磁场中是否会损坏传感器或导致永久的灵敏度漂移?

    使用霍尔效应技术的优势之一是、使器件暴露在更大的磁场下(即使磁场超过最大检测范围)不会损坏器件。  

    Unknown 说:
    2)是否有一个适用于传感器的即用型库可以下载、以便轻松连接微控制器?

    我们提供了参考的代码示例: TMAG5170-CODE-EXAMPLE

    此致!

    ~Alicia