This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP275:在比转换时间更短的时间内读取温度数据

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487423/tmp275-reading-temp-data-with-shorter-time-period-than-the-conversion-time

器件型号:TMP275

工具与软件:

你(们)好

是否可以在比转换时间更短的时间内读取温度数据?

如果用户每隔很短的时间(例如10ms、短于转换周期(27.5ms))通过 I2C 读取一次温度数据、则可以至少读取两次数据。 在本例中、他们是否可以在这两个读数中读取相同的温度数据?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Noriyuki:

    转换时间是指传感器进行新的温度测量所需的时间长度。 如果读取时间早于转换时间、则将读取到相同的温度结果。  

    此致、

    Meredith McKean