This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001-Q1:询问 OPT 系列

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486654/opt4001-q1-inquires-about-opt-series

器件型号:OPT4001-Q1
主题中讨论的其他器件:OPT4001

工具与软件:

尊敬的团队:

您能帮助我了解 TI 的 OPT 传感器吗?

1. OPT4001的 ADC 拓扑是什么? SAR、Σ-Δ、流水线

2.它是否具有采样/保持功能、这意味着输出值是转换时间的平均值还是瞬时值?

3.如果2是瞬时的,如何通过更长的转换时间来实现更高的分辨率? 是否是 Σ-Δ ADC。

4.从上电到准备好测量需要多长时间? =在 VDD 超过1.6V 时?

此致、
yk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:  

    1)很抱歉、我们没有提供器件内部的详细说明、但我包含了下面 OPT4001的功能方框图:

    2和3) OPT4001 可通过12个步骤配置为以600μs 到800ms 的光转换时间运行、从而能够根据应用需要提供系统灵活性。 转换时间包括光采集时间和模数转换(ADC)转换时间。 下表列出了可用的转换时间:

    4) 4) 通过500μs 触发从低功耗关断模式开始采样

    谢谢!  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    1) 1)、4)清除。 谢谢你。

    2) 2)我的问题是、输出数据是转换时间的平均值还是开始采样时的一个值? 请参阅下面的示例。
    箭头和垂直线表示采样时序。

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    输出值在整个转换时间内是平均值。  选择较长的转换时间可尽可能减少噪声的影响。  

    谢谢!  

    Joseph Scherphorn