This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4048DTSEVM:OPT4048

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT4048DTSEVM, OPT4048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485533/opt4048dtsevm-opt4048

器件型号:OPT4048DTSEVM
主题中讨论的其他器件: OPT4048

工具与软件:

亲爱的 Daniel:

我想使用 INT 输入、通过同步到照亮待测量区域的闪光、一次开始单次采集。 对要进行的配置有什么想法吗?

 

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toufik

    澄清一下、您需要将 INT 引脚更改为输入、因为使用 MCU 在灯打开后触发测量? 在这种情况下、您需要做的就是将 int 引脚的方向更改为寄存器0x0B 中的输入:

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Daniel:

    我可以在 OPT4048DTSEVM GUI 中执行该操作吗? 如果是、在哪里? 显示了些什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我亲爱的丹尼尔:  

    我想通过 IN 引脚在单次触发模式下工作、以开始测量、以便将测量与 LED 的闪存同步? 我们可以使用评估模块执行此操作吗? 我可以通过外部命令控制 INT 引脚。 这需要正确配置 OPT4048 EVM。

     提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toufik:  

    对于延迟、我们深表歉意。 是的、您可以使用 OPT4048EVM 将中断更改为输入。 您需要做的就是将0x0B 寄存器中的 INT_DIR 位更改为0。 这可以在脚本窗口的命令行中完成:

    然后、您应该能够通过您的外部命令触发一个中断、并且应该启动一个单次触发测量。

    谢谢!
    Daniel