This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:正在建造现有的 Link_Cascade_Example mm4511;#39;t work

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486523/awr2243-building-an-existing-mmwavelink_cascade_example-doesn-t-work

器件型号:AWR2243

工具与软件:

您好!

我当前正在运行并修改 C:\ti\mmwave_dfp_02_04_00\ti\examples\mmoci Link_Cascade_Example、但在构建所提供的现有代码时仍很困难。  

首先、我可以使用预构建的`mmwaveink_example.exe`捕获代码、不会出现任何问题。 一切都很棒!  

然后、我在未进行任何修改的情况下尝试在 Visual Studio 2022中构建现有的`mmw_example.c`、但该方法无效。 我遇到的错误如下所示:  

================= mmWaveLink Example Application ====================

INFO: Registered Async event handler with TDA

Device map 32 : CAPTURE_RESPONSE_ACK Async event recieved with status 0

Device map 32 : CAPTURE_RESPONSE_ACK Async event recieved with status 0

CAPTURE_RESPONSE_NETWORK_ERROR Async event recieved! Connection error! Please reboot the TDA board

我完全可以肯定当前设置在使用 预构建的`mmwaveink_example.exe` 或 mmWave Studio 时效果良好。  

您能帮我吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    让我把它分配给正确的专家。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很遗憾、开发此示例的团队已无法再获得支持。  

    我们的团队无法支持重新构建示例

    谢谢你

    Cesar