This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:传感器论坛

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR1843, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485993/iwr1843boost-sensors-forum

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1843AWR1243、AWR2243

工具与软件:

您好、

与 IWR1843类似、我们也有任何有助于为 AWR1243收集点云数据的工具。

此致  

Gopal   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑使用 AWR2243而不是 AWR1243。

    AWR2243是一个纯传感器器件。 若要创建点云数据、需要这样做  

    • 使用 mmWave Studio 和 DCA1000采集卡采集原始数据。
    • 编写 MATLAB 或 python 脚本来处理数据并创建点云。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我知道 MATLAB 脚本、该脚本将.bin 转换为.mat 文件、然后再转换为雷达立方体。

    但是、我找不到任何将.bin 转换为点云格式的引用、可以在 MATLAB 中进一步使用。  

    此致  

    Gopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供用于处理原始数据的 MATLAB/python 代码。 您需要自己开发此代码。

    谢谢你

    Cesar