This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:根据信号强度计算检测到的距离的公式

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487363/awrl1432boost-formula-to-calculate-detected-distance-according-to-signal-strength

器件型号:AWRL1432BOOST

工具与软件:

尊敬的 TI:

有没有任何公式可以计算与给定信号强度对应的检测距离?

例如、如果我得到信号强度(dB) 100、并且角反射器的距离 为1米、我可以用30米来计算信号强度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batis:
      请参阅"弗里斯透射方程"、它将帮助您进行估算。 您也可以参考下面提供的信息。 我希望这对您有所帮助。

    毫米波雷达培训模块4: 毫米波雷达传感器 |德州仪器 TI.com
    mmWave Sensing Estimator:mmWaveSensingEstimator  

    谢谢。
    此致、
    Sivaprasad