This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:可视化工具范围曲线检测点

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485443/awr2944evm-visualizer-range-profile-detected-points

器件型号:AWR2944EVM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想知道距离曲线中的"检测点"是什么

它的来源是什么?

是否可以共享相对 Python 示例代码?

谢谢。

BR、

汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    在第0个多普勒箱中检测到的物体显示为"检测点(以橙色标记)"。  

    有关演示可视化工具的源代码、请参阅 [常见问题解答] AWR1843:我可以在哪里找到毫米波演示可视化工具-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛的源代码。 您可以打开演示可视化工具、依次点击"Help -> Download or Clone Visualizer"。 您将导航到另一个窗口、其中包含可用演示可视化工具所有版本的列表。 您可以下载当前所用版本的源代码。 按照上述链接中所述的步骤继续操作。

    如果您正在寻找 python 可视化工 具、则可以下载 Radar Toolbox。  

    可视化工具的路径:radar_toolbox_ \tools\visualizers\ Automotive_Visualiser

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    我想知道  

    "Profile/Number of Detected Objects"是否与"Range Profile Plot/Detected Points"相同?

    BR、

    汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    [报价 userid="604698" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485443/awr2944evm-visualizer-range-profile-detected-points/5708935 #5708935"]

    我想知道  

    "Profile/Number of Detected Objects"是否与"Range Profile Plot/Detected Points"相同?

    [报价]

    您能告诉我您具体看到什么吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    很好  

    和这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    "零多普勒的距离曲线"中的检测点描述了在第0个多普勒频段中检测到的物体(相对于传感器的静止物体)。 而"性能分析"一节中的"检测到的对象数"则说明每帧的总检测次数(包括移动物体)。

    此致、

    Samhitha