This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:AWR2E44P

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2E44PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485531/awr2e44pevm-awr2e44p

器件型号:AWR2E44PEVM

工具与软件:

大家好、EE 论坛:
我需要 AWR2E44P 的质量信息(重量数据)、您能帮助提供吗、提前谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人将回复您的查询。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在寻找器件的重量? 或 EVM?

    -e. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您请求有关 EVM 的信息、不带天线的 EVM 为110克、天线重13克。  

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shareef:
    感谢您的回复、实际上我只是想知道雷达芯片 MSS 的信息、但我找不到 AWR2E44P 的可用器件型号、请问您只能提供 AWR2E44P 的质量信息、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shareef:

    您能帮我检查一下吗、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在对其进行检查。 这是一个非常小的数字。 我可以问请求背后的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的 OPN 为 XA2E44PBGAMX。 仅供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件重量应为~250mg。 但该器件尚未发布到 RTM、官方号码将在 RTM 上发布。

    谢谢!

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shareef:

    非常感谢您的支持!