This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP432:具有1.8V I2C 支持的类似器件?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP432, TMP464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487136/tmp432-similar-device-with-1-8v-i2c-support

器件型号:TMP432
Thread 中讨论的其他器件: TMP464

工具与软件:

您好!

TI 是否有任何与 TMP432类似的器件支持1.8V I2C? 我至少需要2个远程通道。

谢谢!

此致、

Zach  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    您可以查看的另一个数字远程温度传感器是 TMP464、它支持1.7-3.6V 且具有4个通道。  https://www.ti.com/product/TMP464 

    此致!  

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah:

    谢谢、这看起来很合适、但只有一个问题。 TMP432的默认 THERM 限制为85°C、而 TMP464的默认限制为125°C。 我需要85°C 的温度限制、但如果我可以避免该限制、我不希望使用软件更改该限制。 TI 是否有支持1.8V I2C 以及默认限制85°C 的器件?

    谢谢!

    此致、

    Zach