This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:ADS1235EVM

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484180/ads1235evm-ads1235evm

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235

工具与软件:

寻找 Matlab Simulink FB 以连接 ADS1235 EVM、从而通过 SPI 进行数据采集和 ADC 基本配置。 TI 是否提供任何资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Beat Fuchs、

    您能描述什么是"Matlab Simulink FB"吗? 我不熟悉这个术语、特别是"FB"的含义。

    我可以告诉您、我们不存在与 ADS1235相关的任何 Matlab、但如果您能更详细地介绍您想要做什么、或许我们的产品能够为您提供帮助

    请告诉我

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Bryan

    FB 表示 Simulink 工具箱中的功能块。

    我们希望从 ADS1235中对数据进行采样并使用 Simulink 进一步处理、还希望通过同一 Simulink 项目配置 ADS1235 (GAIN、SPS...)

    此致
    相位差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Beat Fuchs、

    感谢您的讲解。

    很遗憾、我们没有您要求的具体内容。 我们确实有通用的 C 代码、我希望您可以移植到 Matlab、或至少用作模板来编写您自己的代码: https://github.com/TexasInstruments/precision-adc-examples/tree/main/devices/ads1235

    如果我们能进一步帮助您、请告诉我

    -Bryan