This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5253:使能引脚建议的工作电压

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487219/tmag5253-enable-pin-recommended-operating-voltage

器件型号:TMAG5253

工具与软件:

团队成员、您好!

使能引脚上的最大建议工作电压是多少? 如果 VCC 被拉至低电平、它可以拉至高电平吗?或者这会引起问题吗? VCC 是否是建议的最大工作电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    如果要对器件进行占空比循环、EN 通常连接到 MCU GPIO 引脚。 因此、当 VCC = 0V 时、EN 可能会被拉高。 但是、这不应对器件产生负面影响、因为您无法通过 VCC 对器件反向供电。  

    我不确定 EN 引脚是否存在最大电压、但为了安全起见、为简化起见、我建议不要超过 VCC。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alicia、您好、谢谢! 我关于不超过 VCC 的问题是、当 VCC = 0V 时 EN 被拉高、从而使 EN 超过 VCC 的情况。 我只是想确认一下、没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的澄清!

    [报价 userid="412335" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487219/tmag5253-enable-pin-recommended-operating-voltage/5712775 #5712775"]我关于它不超过 VCC 的问题是指当 VCC = 0V 时 EN 被拉至高电平、从而使 EN 超过 VCC 的情况。 因此、确认一下、这是可以的[/报价]

    是的。 使 EN 拉至高电平、即使 VCC 未通电、也不应对器件产生负面影响。

    此致!

    ~Alicia