This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:如何在 AWR2544上正确运行 gPTP 演示

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2544LOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486633/awr2544lopevm-how-to-correctly-run-gptp-demo-on-awr2544

器件型号:AWR2544LOPEVM

工具与软件:

我尝试在 AWR2544LOPEVM 上运行 gPTP 演示程序、方法是参考名为"Ethernet TSN CPSW gPTP TimeReceiver (gPTP Slave) Example"的用户文档中的知识。 在此页面上、我注意到两种配置"PPS 输出"和"Genf"输出。

我的问题是、我应该完成两种配置以启用 gPTP 演示、还是只需选择其中一种来完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanlin:

    PPS 输出和 Genf 输出均为方波信号、通过与 CPTS 不同的引脚生成、以便在时间同步时比较主节点和从节点。 您可以配置这些输出引脚中的任何一个。 默认情况下、在示例中、PPS 输出引脚可通过 syscfg GUI 进行配置。 要配置 Genf 引脚、必须按照用户指南中提到的步骤来配置该输出。

    此致、

    Shruti.