This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC-DESIGN-TOOLS:线圈设计向导 CAD 导出不起作用

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1476022/ldc-design-tools-coil-design-wizard-cad-export-is-not-working

器件型号:LDC-DESIGN-TOOLS

工具与软件:

您好!

请检查上的以下问题 TI Webench 线圈设计器

网址: webench.ti.com/.../

问题:

可用于读取该代码 线圈设计 而不是 A PCB 项目 、导出 失败 始终显示以下错误消息:

CAD 导出未成功完成。

请检查连接或重试输入以继续。

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilia、

    感谢上述帖子、我们已将此问题报告给相关团队、并将在获得团队回复后进行更新。

    很抱歉给您带来不便。

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilia、

    上述报告的问题已解决。 请验证并告知我们您是否能够导出设计。  

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、昨天和今天都有相同的问题。 上周、我得以导出设计、但本周却没能让其正常工作。 我也有同事在没有任何运气的情况下尝试过。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

     

    我们可以重现该问题。 我们正在努力确定这种情况的根本原因。  我们将能够在 本周结束时了解更多详细信息。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、今天我遇到同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 用户:

    这是  在大多数部件上观察到的一般问题 、已报告给相关团队。 我们的团队正在积极优先解决这一问题。

    然而、这项决议可能比通常要长、同时、我们感谢你的耐心与合作。

    问题解决后、我们将立即更新您的信息。

    感谢您的理解。

    此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 用户:

    现已解决在导出线圈设计方面观察到的问题。 如果问题仍然存在、请 尝试使用不同的浏览器 、并 返回我们进行任何进一步的查询。

    谢谢。此致、

    Umayal