This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:无法从.bin 文件中提取 ADC 数据

Guru**** 2617685 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489032/awr2944evm-unable-to-extract-adc-data-from-bin-file

器件型号:AWR2944EVM

工具与软件:

我使用 AWR2944EVM 和 DCA100EVM、我可以收集和采集数据、但当尝试从.bin文件中提取 ADC 数据时、我在解析原始二进制数据并将其转换为有意义的值时遇到了问题。

是否有任何演示脚本、示例代码或资源可用于正确地从.bin文件中提取和解释 ADC 数据? 非常感谢有关文件结构或解析方法的任何指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasikaran:

    您可以参考 mmWave Studio 中提供的示例 MATLAB 脚本- "C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raW_data_reader_examples\rawDataReader.m"。

    要了解 ADC 数据的格式、请查看"mmWave Radar Device ADC Raw Data Capture (修订版 B)"。

    此致、

    Samhitha