This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEPOEEVM:运行以太网 IO-CONTROL 演示示例时出现问题

Guru**** 2616375 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEPOEEVM, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482152/mmwavepoeevm-problem-when-running-ethernet-io-control-demo-example

器件型号:MMWAVEPOEEVM
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

工具与软件:

尊敬的工程师:

我的电路板是 MMWAVEPOEEVM、我正在尝试运行 msp432e401y 示例( 基于以太网的_io_control)。 我将端口 J14连接到了笔记本电脑、而在调试时、它给了我这个错误  

我是这个领域的新手,我不知道如何解决问题。

另一个问题是我要使用 PoverOverEthernet 属性,但我将板连接到 Docker ,我的笔记本电脑( Docker 以太网到 type c 转换器),这是正确的吗? 或者还需要将端口 J14连接到我的笔记本电脑?

此致、

Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuo

     这篇文章刚刚被转发给我。 连接到目标时是否仍然出现问题? 您是否尝试过其他 USB 电缆? 您能展示一下如何连接到电路板的图片吗?