This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:查找雷达传感器建议和放大器;线性调频脉冲连续性问题

Guru**** 2616045 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486492/dca1000evm-seeking-radar-sensor-recommendations-chirp-continuity-question

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOST

工具与软件:

大家好!

我当前正在使用 DCA1000EVM + AWR1843BOOST 对于我的雷达应用、我想知道是否有其他传感器组合可以更好地满足我的要求。 我的主要要求是:

  1. 抗干扰支持 –系统需要在两个或两个以上雷达同时工作而没有明显相互干扰的环境中工作。

还有其他 TI 雷达传感器选项更适合这些要求吗?

此外、我对线性调频脉冲传输有特殊要求:

  • 我的电流传感器设置是否可以支持 连续线性调频脉冲发射 不停地运转? 具体而言、我希望雷达在两帧之间的间隙期间继续传输、而不是暂停并等待下一帧开始发射。

非常感谢您提供任何见解或建议! 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们所有使用 DCA1000的解决方案都可以在 PC 上捕获 ADC 数据、然后离线处理。

    我们不提供可在 PC 上实时处理原始数据的实时解决方案。  

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  抗干扰支持  连续线性调频脉冲发射 峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件支持称为"Continuous Wave"的模式、该模式可使用 mmWave Studio 进行编程。  

    需要在目标代码中实现抗干扰功能。  

    一些目标演示、尤其是29xx 实现了它。

    但是、如果收集了原始数据、则 需要在 MATLAB/python 中实现处理。 需要将抗干扰功能作为该代码的一部分来实现

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我认为对连续模式可能存在误解。 我仍然要使用 FMCW、而不是 CW。 我的目标是减少或消除两帧之间的间隙时间、使其更接近两个线性调频脉冲之间的间隙时间、如图所示。

    关于问题2、这是否意味着应在雷达信号后处理算法中实现抗干扰功能、而不是依赖于特定的硬件功能? 换言之、这是否意味着不需要 BPM-MIMO 或类似的雷达类型来缓解干扰?

    谢谢!
    Jingqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题1、这是不可能的、因为固件使用帧间时间(=GAP)来执行一些内部校准、监测…… 如果所有这些功能都被禁用、那么就应该有一个功能可以减少间隙。 您需要执行测试。

    24小时制。 请参阅以下文档、其中说明了我们如何在处理过程中实施干扰检测和缓解

    https://www.ti.com/lit/an/swra725/swra725.pdf

    谢谢你

    Cesar