This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:虚拟天线阵列中 λ/2和 λ μ m 的波长计算基础

Guru**** 2461000 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488021/awrl6844evm-wavelength-calculation-basis-for-2-and-in-virtual-antenna-array

器件型号:AWRL6844EVM
主题中讨论的其他器件:AWRL6844

工具与软件:

您好!

在 AWRL6844 EVM 中、我指的是图2-6、该图展示了与 TX 和 RX 元件相关的天线虚拟阵列。

该图表明在中设置了元素间距 λ μ V/2 λ μ A .

我想确认这些值是否根据计算得出 自由空间波长时 或者是否应使用确定这些位置 引导波长 (考虑 PCB 基板材料的介电常数)。

λ 天线是在 PCB 上 λ 的、因此是否应该根据基板的有效介电常数来调整半波长(Δ t/2)和波长(Δ)、或者虚拟阵列的设计和解释中使用的自由空间波长?

感谢您就此问题提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全海云
      
       λ 在 PCB 中设置了 Δ t/2间距、其中 λ 根据天线仿真的中心频率计算得出。 在本例中、频率为59GHz。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有几个问题。

    我遇到的大多数射频结果都主要提供  辐射方向图数据 ,但我很少看到有关的讨论或测量  S 参数 .

    在本例中是否没有必要检查 S 参数特性? 如果是、您能解释原因吗?

    此外、我对的设计标准很好奇  传输线长度 .

    哪些因素决定了该设计中传输线路的长度?

    我感谢您对这些问题的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全海云

      在设计天线时、有必要检查 S 参数。 从天线仿真角度来看、您需要使传输线路长度尽可能短以减少布线损耗、并且贴片和布线之间应存在50欧姆阻抗匹配。 如果您有多个天线元件、则需要注意传输线的长度

    谢谢。此致、
    Sivaprasad