This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:cbuff_stream 可以##39;t run

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488663/awr2944p-cbuff_stream-can-t-run

器件型号:AWR2944P

工具与软件:

大家好 :

C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\utils\test\cbuff_stream

编译完成、没有错误、但刻录机不起作用。
我试图编译 helloword 示例,它可以正常输出,这意味着编译和刻录是正常的。 此外、在 CCS 中创建项目时、没有 AWR2944P 芯片选项、并且我使用了官方推荐的1281 CCS、下面是问题的屏幕截图、是否有任何更新的项目可以将 AWR2944P 与 LVDS 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果您想使 AWR2944P 与 CCS 兼容、请遵循演示中的以下指南: "c:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\docs\mmwave_mcuplus_sdk_release_notes.pdf"、您可以转到 AWR2x44P 支持部分。

    此外、请连接到 CCS、然后加载符号并检查它是否正常工作。 并非每个代码都需要在 Tera Term 上输出数据。 你好世界特别做这就是为什么你能够看到它在 tera term。 据我所知、Sofware 团队已经测试了这些示例、并且这些示例的功能也很好。  

    此致、
    Saswat Kumar