This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:与 AWR2243-2X-CAS-EVM 兼容

Guru**** 2615045 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2243-2X-CAS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487059/dca1000evm-compatibility-with-awr2243-2x-cas-evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2243-2X-CAS-EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

 AWR2243-2X-CAS-EVM 是否与 DCA1000EVM 兼容 ? 我查看了 DCA1000EVM 的用户指南、但其中不包含 AWR2243-2X-CAS-EVM 。

我还在论坛中搜索、但是找不到有关 AWR2243-2X-CAS-EVM 和 DCA1000EVM 同时使用的主题。

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    让我来检查一下、并在周一之前回复您。
    据我所知、其中只包含嵌入式应用程序而不包含 DCA 支持。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    我期待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    这是一个很久以前创建的示例的路径: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\utils\test\cascad\am273x

    您可以参阅此处的参考示例。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    这是否意味着 DCA 和  AWR2243-2X-CAS-EVM 兼容并且可以相互连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是的、您可以连接它们。

    此致、
    Saswat Kumar