Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
工具与软件:
你(们)好、
我们目前正在尝试提高主控制器(连接到 IWR6843ISK 从器件)的 CLK 速度。 似乎在8MHz 之前就可以正常工作、但一旦我们尝试12.5MHz 和25MHz、MISO 线路(从6843传输的数据)会传输不正确的位。
我测试这只通过发送模式1010 1010等. 请查看下面的测试结果:
8MHz:

12.5MHz:

25MHz:

正如在12.5MHz 和25MHz 捕捉中看到的那样、6843似乎正在其字长(即8位)的边缘停留。 这在12.5MHz 捕获中可以非常清楚地观察到、其中每个第1位都是0、而不是1 (除了整个传输的第1位)。 在25MHz 捕获中、出于某种原因、我们只在传输的第二个字上看到它。
以下是我们的 SPI 配置:

对于此行为、是否可以提供任何帮助? SPI 驱动器是否存在一些硬件或软件限制、使其无法以 比8MHz 更快的速度运行?
谢谢!
Adam Gild