This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:如何在帧之间的空闲时间内对 DSS 和 MSS 进行时钟选通?

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488187/iwr6843aop-how-to-clock-gating-dss-and-mss-during-the-idle-time-between-frames

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

尊敬的 TI:

如何通过帧之间的空闲时间内的时钟门控降低功耗?

在3d_people_count_68xx_demo 中、能给我展示一下应该研究源代码的哪个部分以进行更改吗?
对于 DSS 时钟选通、要在 DSS 代码中完成代码更改?
对于 MSS VCLK 选通、要在 MSS 代码中进行代码更改?



参考: 适用于IWR6843系列毫米波雷达SOC的软件功耗优化示例 μ A


此致。
Thiam Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MSS 时钟选通和 MSS 时钟更改为40MHz 都是在 MSS 项目中完成的。 您可以在3D 人员跟踪项目的 mss_main.c 中实现它

    有关实现这两种技术的信息、请参阅以下工程

    Low_Power_Modes

    在 main.c 中、请参阅 同时实现这两种技术的 MmwDemo_powerDownTask。 您可以在3D 人员跟踪项目的 mss_main.c 中创建类似的任务、并从  MmwDemo_powerDownTask 复制相关内容  

    此致