This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何配置 AdvChirpLUT?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488493/awr2944-how-to-configure-advchirplut

器件型号:AWR2944

工具与软件:

你(们)好

我阅读了官方 SDK 手册、其中显示 NUM_OF_PATTERS (P)是一个可以设置为1至8192的字段。 如果需要配置2048、则会遇到以下问题:


1. CLI 命令有一个条件。 如果字段的值大于256、则会显示一条错误消息、并且无法传送配置。

CLI
2.如果我跳过 CLI 并手动执行配置、则 mmwave_fullcfg.c 文件中的 mmwave_addAdvChirpLUTData ()函数内会显示一条错误消息:Out of memory;


3.如果我忽略上述错误并强制继续、我会发现 mmwave_link_common.c 文件中的 mmwave_configureAdvChirp()函数的参数根本不是2048

上面的问题是我在理解这个字段的配置时是否有问题或者其他原因。 请帮帮我。

谢谢。

Minxi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minxi:

    我想您可能要使用 OOB 演示来进行此参数验证。 该演示具有 SDK 用户指南中所述的一些限制。  

    测试此参数更简单的方法是使用 SDK 软件包中提供的链接测试示例。  

    请在下面找到相关文档:  ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_dfp_02_04_17_00\docs

    示例路径: ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\control\mmwave\link_test

    谢谢!

    Pradipta。