This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:工具箱演示代码不起作用

Guru**** 2462660 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486814/awrl6844evm-toolbox-demo-code-does-not-work

器件型号:AWRL6844EVM
主题中讨论的其他器件:AWRL6844

工具与软件:

最近、我一直在尝试开发 AWRL6844。 目前、我遇到了一个问题、即当闪存到演示板中时、通过从 toolbox_2_30导入的工程重新编译的 appimage 无法正常工作。 运行3帧后、即使与 toolbox_2_30中的可视化工具结合使用、它也不会输出任何数据。

我相信、我的 CCS 环境没有问题、因为通过导入 SDK 的 MMW_demo 而生成的 appimage 可以正常运行。 我想问您是否对我可以在代码中修改的内容有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您解答有关车内演示的问题。 我会推荐两点:

    1.更新到 我们上周推出的最新 Radar Toolbox 版本3.00.00.05。 车内可视化工具有一些更新、这应该会使其更加稳定。 您是否还测试了工具箱中的预编译二进制文件并验证了您是否遇到了相同的问题或遇到不同的行为?

    2.您提到它在运行3帧后不会输出任何数据,即使是与可视化工具结合使用。 只是为了确认、您是否已验证您是否在辅助数据端口上不断获得数据? 您可以与任何串行终端应用程序(例如 PuTTY 或 TeraTerm)进行检查、并将比特率设置为1.25Mbps。

    如果您不断获得数据、但数据未显示在可视化工具中、这可能是可视化工具问题。 您可能需要关闭并重新打开可视化工具一次或两次才能正确解析。

    如果一段时间后数据输出停止、则可能是应用问题。 您使用的是已修改的配置还是现有配置之一? 如果修改了、您做了哪些更改?

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    很高兴收到您的回复。

    1.我已经尝试过 toolbox3.00.05。 会出现相同的结果。 我已经测试了预编译二进制文件。 调试文件无法正常工作、但版本可以正常工作。

    2.我在串行终端应用程序中检查输出并设置正确的比特率。3帧后没有输出数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick。

    感谢您验证 appimage 和串行终端。 另外两个问题:  

    1.您是否重建了发布应用程序映像,并在刷写后测试了它是否工作?  

    2.您测试了哪些演示配置-即 sbr.cfg、cpd.cfg 和/或 insertion_detection.cfg?

    此致、

    Kristien