This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:软件开发套件

Guru**** 2614535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488094/mmwcas-dsp-evm-software-development-kit

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
Thread 中讨论的其他器件: MMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

您好!

我使用的是 MMWCAS-DSP-EVM 和 MMWCAS-RF-EVM。

MMWCAS-DSP-EVM 的软件开发套件是什么?
是否支持 MMWCAS-DSP-EVM 的软件开发?

此致、
津田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有适用于 MMWCAS-DSP-EVM 的 SDK。

    MMWCAS-DSP-EVM 和 MMWCAS-RF-EVM 作为黑盒采集套件提供。 这些平台不支持软件开发

    谢谢你

    Cesar