This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:有关输出速率的问题

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488039/fdc1004-question-about-output-rate

器件型号:FDC1004

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我发现 FDC1004可以通过控制0x0C 寄存器来设置测量速率。

但我有点困惑。 "测量速率"是否与"输出速率"相同?

(第1页显示"输出速率"、第17页显示"测量速率"。)

因为我有一个问题、即如果 FDC1004中有任何计算或转换、如果计算或转换耗时较长、"Output Rate"略低于"Measurement Rate"。

因此、最后我想知道、如果我将速率字段0x0C 设置为 B11、我可以接收400S/s 的数据。 (还是更慢一点?)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    感谢您的反馈。 您是对的、措辞并不像应有的那样一致。

    输出速率测量速率是相同的:它指定了 FDC1004在输入通道中轮询的速率。

    如果将 FDC 寄存器(地址:0x0C)的 Rate 字段设置为 B11、则可以将 Measurement Rate 设置为400S/s。

    此致、
    John