Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
主题中讨论的其他器件:AWR1843
工具与软件:
我已经尝试将1843AOPEVM 上的某些引脚重新分配为 GPIO、但它们看起来没有变化。
我已经尝试将 I2C_SCL 重新分配为 GPIO15 (在此芯片上为引脚 V16)和 JTAG_TCK 重新分配为 GPIO_17 (引脚 T3)。 我使用以下代码进行重新分配。
在编译和部署时、我希望使用上述代码在 GPIO15上输出为低电平、但在示波器上输出始终为高电平、相反、我可以将 GPIO_17设置为高电平、但示波器上输出始终为低电平。
我还尝试使用以下代码切换输出引脚、该代码在 GPIO_2上有效、但不适用于 GPIO_15或 GPIO_17。
我已经阅读了规范并在工具箱中查看了 GPIO 测试、看起来我正在正确地执行一切操作、但 GPIO 15和17没有响应代码。
如有任何帮助、将不胜感激。