Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843
主题中讨论的其他器件: AWR1843
工具与软件:
您好、AWR1843AOP Champ!
客户希望启用 AWR1843AOP 的功能安全特性。
他们目前正在使用 AWR1843AOP 开发一款面向 SIL-2 (即 ASIL-B)的功能安全产品。
对此、一家功能安全咨询公司认为"必须根据 AWR1843AOP FMEDA 文档的内容实施所有安全机制"。 然而、我们自己执行所有机制似乎具有实际的挑战性、因此我们正在争取澄清。
根据我们的回顾、我们发现在 TI 官方视频"实现毫米波传感器的功能安全"(https://www.ti.com/video/6195168655001)中、我们提到可以使用 SDL 执行所有诊断机制、用时29分钟21秒。
然而、很难确定 SDL 涵盖哪些安全机制(SM_ID)、并且不清楚我们是否需要实施未涵盖的机制。
因此、本电子邮件中的主要查询点如下:
- 我们是否需要实现 AWR1843AOP IC 的所有安全(诊断)机制以满足 ASIL-B 要求?
- 如果我们似乎无法自行实现所有机制、TI 是否会提供任何 API 来实现这些机制?
此外、客户还有关于功能安全的更多信息。
功能安全
-
为了满足90%以上的诊断覆盖率(DC)、我们是否需要实施中列出的所有诊断机制 ID '表17:诊断机制总结' 描述部分 'xWR_X1.99.pdf' Single_Chip_Sensor_Safety_Manual_ ?
-
如果是 "不可诊断的覆盖范围" 选项卡 'AWR1843_AOP_FMEDA.xlsm' 文档中的 C 列包含很多未在中列出的 ID '表17:诊断机制总结' . 对于这些 ID、我们应该参考哪种文档?
-
此外、在 AWR1843AOP 数据表(awr1843aop.pdf) 、 '表8-1监控和诊断' 显示了可通过 API 启用的诊断和监控功能。 如果我们启用所有这些功能、能否满足中列出的整个诊断覆盖率 'AWR1843_AOP_FMEDA.xlsm' 或者 DC 值将如何受到影响?
如果您能在回答时重点关注这些要点、我们将不胜感激。
谢谢。
此致、Jack