This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:定制板和 GUI

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487510/iwrl1432boost-custom-board-and-gui

器件型号:IWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL1432UNIFLASH

工具与软件:

您好、TI:

 

我计划使用 IWRL1432芯片为液位感应应用创建定制电路板。 我是否需要 XDS110调试器来刷写代码、或者是否有其他方法可以不刷写固件?此外、您能否提供资源或指南来使用 IWRL1432设计定制电路板?

2.  

我将源代码导入到 CCS 中、构建了代码、并.appimage使用 UniFlash 刷写了。 之后、我打开了工业可视化工具来查看数据、但是遇到了错误。 我在下面附上了错误消息。"

如果您需要进一步的改进、请告诉我!

 

谢谢你。

Swasthik。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我计划使用 IWRL1432芯片为液位感应应用创建一个定制电路板。 我是否需要 XDS110调试器来刷写代码、或者是否有其他方法可以在没有此调试器的情况下刷写固件?此外、您能否提供资源或指南以使用 IWRL1432[/QUOT]设计定制电路板

    不需要、刷写代码不需要 XDS110调试器。 您也可以使用 UART 或 SPI 来刷写器件。

    您可以查看参考设计文档、了解如何设计定制电路板。  
    https://www.ti.com/lit/ug/tidufa8/tidufa8.pdf?ts = 1742191381114

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduf30/tiduf30.pdf?ts = 1742191299721

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduf96/tiduf96.pdf?ts = 1742191441137

    Unknown 说:
    我将源代码导入 CCS、构建了代码并.appimage使用 UniFlash 刷写了。 之后、我打开了工业可视化工具来查看数据、但是遇到了错误。 我在下面附上了错误消息。"

    是否确定具有正确的 SOP 设置、可将器件设置为功能模式?  

    如果问题仍然存在、建议您对电路板进行下电上电、并尝试刷写雷达工具箱中的预编译二进制文件。
    刷写后、将器件设置为功能模式、并在发送配置之前进行器件复位。

    此致、

    Sharan

    [/quote]