This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:是否可以使用毫米波演示可视化工具进行操作?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2544LOPEVM, DCA1000EVM, AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486660/awr2544lopevm-is-it-possible-to-operate-with-mmwave-demo-visualizer

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2544

工具与软件:

您好!

我已经购买了 AWR2544LOPEVM 和 DCA1000EVM 评估套件、并且想使用毫米波演示可视化工具来操作雷达、因为它比 mmWave Studio 更简单且基于浏览器。

我知道毫米波演示可视化工具支持 AWR2544LOPEVM。 但是、当我启动毫米波演示可视化工具并将其连接到 PC 时、它会检测到 AWR2544器件、但当我按下"Send config to mmWave device"按钮时、它不会绘制任何数据。 检查连接后、通过 DATA_Port 的数据传输似乎无法正常运行。

您能告诉我应该检查什么或我在设置中可能遗漏的任何步骤吗?

谢谢你。

此致、

Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei、您好!

    请参阅: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\docs\Idi Wave_Demo_Visualizer_UserGuide.pdf 中的用户指南
    它专用于 AWR2544。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您提供的手册基于 Linux、对吗? 是否有基于 Windows 的手册?

    此外、AWR2544一开始不支持 Windows 上的毫米波演示可视化工具吗?

    此致、  

    Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei、您好!

    我所说的是窗口本身的路径。 C:\路径通常是基于 Windows 的路径系统、而非基于 Linux 的路径系统
    您必须下载毫米波 SDK 4.7.0.1
    然后、您可以从窗口访问它。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saswat、

    感谢您的答复。 我已经安装了 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01、可以通过 Windows 查看用户指南。 我还下载了 No.67 Wave_Demo_Visualizer_AWR2544.ru n.

    这可能是一个基本问题、但我可以在哪里下载适用于 Windows 的 Xterm 终端?

    此致、

    Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei、您好!

    您可以直接使用命令提示符吗? 我对 xterm 不是很确定。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat、您好!

    感谢您的答复。
    我能够执行该运行文件并成功启动演示可视化工具。

    但是、当我打开 Configuration Dashboard 选项卡并尝试连接到器件时、"COM 端口"和"Ethernet 端口"未自动设置。 我尝试手动设置它们、但我收到一条错误消息、提示"停止设备时出错"。

    您能告诉我应该检查什么吗?

    此致、

    Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei、您好!

    您是否按照正确的步骤操作了?
    您能告诉我在步骤中失败的确切位置吗? 我假设刷写步骤可以正常工作、可以连接到以太网和 COM。
    您能告诉我您处于功能模式还是闪存模式是器件模式吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat、您好!

    我将按照所述的步骤操作。 关注点是、它不是完整的 Linux 环境、而是在 Windows 上设置的 Linux 环境(我已安装 WSL2并正在运行 Ubuntu)。
    我认为这可能是原因。

    已自动检测并建立 COM 连接、但以太网连接不成功。
    如用户指南中所述、器件以功能模式运行。

    如何连接到以太网?

    此致、

    Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei、您好!

    我不确定这是否适用于此类设置。 在 WSL2的 Linux 方面、您能否检查是否能够使以太网启动并运行? 这是针对纯窗口环境的、因此我不确定我是否也可以帮助您使用任何相关的指针。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat、您好!

    感谢您的大力支持。 是的、我确认以太网在 WSL2 Linux 端正常工作、并且能够检查 IP 地址。

    顺便说一下、我没有纯 Linux 环境、因此我已经在 Windows 上设置了虚拟 Linux 环境。 实际上、我更喜欢在纯 Windows 环境中运行它、但由于用户指南是针对 Linux 环境编写的、因此我将遵循 Linux 方法。

    要在纯 Windows 环境中运行它、我使用 AWR2544LOPEVM 网页(如随附图像所示)上提供的基于浏览器的毫米波演示可视化工具是否正确?

    此致、
    Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei、您好!

    抱歉、我的最后一个答案中有一个拼写错误。
    因此、AWR2544完全基于 Linux 而不是窗口。
    您参考的是支持该系列中其余器件的窗口。
    AS 2544 LoP EVM 通过以太网发送1D FFT 数据、是在 Linux 环境中完成的。 这也是因为大多数处理器也运行 Linux 堆栈。

    此致、
    Saswat Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat、您好!

    感谢您的及时回复。

    AWR2544基于 Linux… 这意味着它不能通过 Windows 演示可视化工具进行操作、对吧?

    我在第一个问题中附上的图片是来自 Windows 演示可视化工具的屏幕截图。 AWR2544似乎已被识别、但数据端口连接似乎不完整。

    这是否意味着它毕竟不能连接、因为它与基于 Windows 的系统不兼容?

    此致、

    Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei、您好!

    是的、正确、基于 windows、它将不起作用。 其原因是其他器件中的数据端口获取点云数据。 对于用于卫星架构的 AWR2544、棘手的任务是通过以太网发送1-D FFT 数据。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat、您好!

    我明白了。

    我想尝试在 Linux 环境中运行演示可视化工具。

    或者、我可以使用 mmWave Studio。

    mmWave Studio 应该在 Windows 环境中使用、是吗?

    此致、

    Shuhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei、您好!

    mmWave Studio 仅是 Windows 环境。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat、您好!

    感谢您的答复。
    我懂了。 我来试一下。
    谢谢你这么好地教我。

    此致、
    Shuhei