This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:TMP112 I2C 示例代码

Guru**** 2615295 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP112, IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489916/iwr1843boost-tmp112-i2c-example-code

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: TMP112

工具与软件:

我正在寻找通过 IWR1843BOOST EVM 上的两个 TMP112器件读取温度的示例代码。  似乎我已经成功打开了 I2C 驱动程序。 但是、执行 I2C_transfer 函数从不会返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在 几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

     mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS \packages\ti\drivers\i2c\test 文件夹中有测试示例、您可以在 EVM 的原理图中找到温度传感器的 I2C 地址。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我会给你一个机会。"