This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:无线电干扰

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490044/lmp91000-radio-interference

器件型号:LMP91000

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在开发一个气体传感器项目、将 LM91000稳压器与12位 ADC 配合使用、并将 ADS1115IRUGR 用于 Alpha SENSE CO-AF 传感器。 该传感器在正常条件下运行良好;但是、当暴露于射频干扰(例如对讲机附近)时、它会容易受到噪声的影响。

您能否提供包含 EMI/EMC 注意事项的任何应用手册或参考设计?

我期待您的答复。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    简而言之、我们没有任何关于处理 EMI/EMC 的 LMP91000特定指导。 最好的选择是在您的设计中进行一些一般的 EMI 保护。 应避免在可充当天线的环路中使用 PCB 迹线、避免器件下方使用铜平面、并且如果您知道噪声频率是多少、您可以尝试在输出端使用 RC 滤波器来滤除噪声。

    此致

    - Alex Thompson