This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:关于加热器寿命和日常自检程序的查询

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490012/hdc1080-inquiry-regarding-heater-lifespan-and-daily-self-test-procedure

器件型号:HDC1080

工具与软件:

尊敬的先生:

我将联系我们、询问 HDC1080中加热器的预期寿命。 具体而言、我感兴趣的是了解在5年内每天启动5分钟加热器进行日常自检是否可行、而不会导致器件明显老化或降解。

您能不能就这种使用模式是否会对加热器或部件产生任何不利影响提供见解?

提前感谢。

此致、
Nandini M N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    从加热器可靠性的角度来看、这很好。 我不认为这是一种对加热器的剧烈使用,我预计加热器使用这种方式多年没有问题。

    我也认为这种使用模式是个好主意、不应对 RH 准确度造成负面影响。 由于传感聚合物能够捕获和保存水分或化学污染物、RH 精度是这些 RH 传感器最细微的方面。 从理论上讲、如果您过度烘烤器件、它将使聚合物变干、并且读数也会太低。 但是、您所述的加热器用例不会接近此区域、这将有助于减少因高湿度正 RH 误差进入器件中。

    因此、我认为您应该继续执行该计划、它应该对您很有效。

    此致

    - Alex Thompson