This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612-Q1:振幅电压电平

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490015/ldc1612-q1-amplitude-voltage-level

器件型号:LDC1612-Q1

工具与软件:

"传感器驱动振幅在1.2V~1.8V 范围内的电流的规格"、我想知道此传感器振幅的含义

在测量点、第一个波形"在内部"、第二个波形"在外部"。

t 使用示波器的数学函数输出第一个波形和第二个波形之间的差值。

我知道1.2V~1.8V 是内外部之间的差异范围。

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonil,

    数据表峰值幅度规格 是指在 LDC 的 INxA 和 INxB 引脚之间测得的差分峰值电压、而不是检测线圈上的内/外测试点。
    这是因为我们无法预测 LDC 器件引脚和感应线圈之间 PCB 布线以及其他元件的电阻。

    此致、
    John