工具与软件:
我使用的是 CCS 20.1、RADAR 工具箱2.30.0.12和 mmWave SDK 3.06.2。 我在使用调试器运行 MSS 和 DSS 时遇到问题、因此将 MSS 更改为不自动启动传感器。 为此、我启用了 CLI 界面、然后使用"advFrameCfg"命令后跟"startSensor"命令通过 CLI 启动传感器。 现在、我获取输出到 MRR Visualizer。 我更新到应用程序、以便在运行至 RAM 期间捕获一些数据。 在采集数据时、应用程序可以继续长时间正常运行。 (我使用循环缓冲区来捕获数据、因此存储器利用率有限)。 我添加了 CLI 命令、以文本形式将此数据转储到 CLI 输出中。 我遇到的问题是、当我转储大量数据(多于一行或两行文本)时、传感器将停止。 我无法跟踪或看到任何类型的错误。 尝试停止并重新启动传感器不起作用。 因此、我的结论是使用 CLI 可能会以某种方式干扰传感器。 我假设 CLI 以低于传感器的优先级运行、因此预期的是、向 CLI 写入十几行左右的文本不应产生干扰。 CLI 是否可能干扰传感器操作?