This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:通过 MMWAVE-DFP 启用 MIMO 技术

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490345/mmwcas-dsp-evm-enabling-mimo-techniques-via-mmwave-dfp

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

工具与软件:

我认为如果我直走到这一点就更好了。 我在 MMWAVE-DFP 示例可执行文件的参数配置中遇到了一个特殊问题。 我尝试使用此工具来捕获和解析 ADC 数据、而不使用 mmWave Studio、这实际上给了我一些我完全不期望的问题。

按照论坛上的其他问题、我设法了解了如何在雷达器件上启用多个 TX 天线、使用来自同一配置文件的多个线性调频脉冲、以及使用从起始索引0到索引1的线性调频脉冲的帧(具有2个不同的线性调频脉冲、从不同的天线发射)、器件主动发射并接收来自不同 TX 天线的线性调频脉冲。 文件正确、大小正确、一切正常。 当我尝试使用相同的技术启用3个 TX 天线时、就会出现问题:可执行文件没有问题、执行过程没有问题、但当开始数据采集时、它会停止、直到它给我以下错误:

传感器启动失败、错误代码-8

看看中每个错误输出代码的含义 mmwavelink.h 文件、-8应该与某种超时有关(器件期望某些启动、可能是 TX 天线本身、但没有任何反应、它会在等待时放弃);在通过终端从程序记录错误后、程序"成功"运行、但当我查看/mnt/ssd 文件夹时、应该包含捕获数据的文件夹下不会创建任何文件。

当我尝试设置2个线性调频脉冲时、情况会更加奇怪、但开始/结束索引不同、因为即使2个线性调频脉冲的使用在几分钟前已经很好了、它也会给我带来完全相同的误差。 我只是不知道导致问题的原因、这整个情况使我更加不清楚雷达的工作原理、因为这几乎肯定地意味着某些其他类型的参数在多个天线的使用之间发生冲突、我不知道它是什么以及如何更改它、并且这可能是我完全无法控制的。

我真的很期待帮助,谢谢你的建议。

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要向论坛其他成员提出这一问题。  

    遗憾的是、开发这些示例的团队已不能再提供支持。

    谢谢你

    Cesar