This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:AutomatedDoorApplication

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487580/iwrl6432aopevm-automateddoorapplication

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWRL6432AOP

工具与软件:

尊敬的工程师:

我使用的电路板是 IWRL6432AOPEVM、我已经测试了 MOTION_INVENTURE_DETECTION 演示、但仅跟踪物体、运行良好。 现在、我想知道是否有任何演示可用于通过调整一些重要参数实现自动门控制管理? 我看到了一些视频、例如使用 IWRL6843自动开门。

此致、

Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您可以使用工具箱中提供的门配置将相同的演示用于自动门应用。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 Santosh
    我将自动门图像刷写到电路板 IWRL6432AOP 中、当我打开 MATLAB 可视化工具(我正在按照本指南"自动门用户指南"操作)后、输入天线的振幅、终端闪出、显示错误"找不到配置文件"、因此无法运行演示。
    你能帮我解决这些问题,我不知道现在该怎么做。
    此致、
    Shuo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我的意思是、您可以使用自动门应用的运动和状态演示、方法是使用我们针对门用例的特定配置。  此外、您必须使用工业可视化工具、因为 MATLAB 可视化工具不适用于6432器件或运动和状态演示。

    此致、

    Santosh