This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:SDK 5.3.0.2中的 SBL 不起作用

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, UNIFLASH, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1477059/iwrl6432boost-sbl-in-sdk-5-3-0-2-does-not-work

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVE-L-SDK

工具与软件:

尊敬的专家:  

我在 IWRL6432BOOST 评估板上的 SBL (系统启动加载程序)功能遇到问题。 使用 Uniflash 工具成功下载 SBL 映像和应用程序二进制文件(appimage)后、电路板按预期进入功能模式。 但是、当尝试通过 Tera Term 建立串行连接时、终端窗口保持空白、没有输出、这表明 SBL/AppImage 可能未正确初始化或与主机通信。 您能帮助我确定根本原因吗?

1.参考步骤: xWRL6432 MMWAVE-L-SDK:次级引导加载程序

2. sbl.release.appimage 或 sbl.debug.appimage 路径:C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\examples\drivers\boot\sbl\xwrL64xx-evm\m4fss0-0_nortos\ti-arm-clang

谢谢!

Shelby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花几天时间从我这边重现问题。 同时、您是否尝试过使用最新 SDK 中的二进制文件?

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 SDK"MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00"也不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在按照 MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00/docs/api_guide_xwrL64xx/ EXAMPLES_DRIVERS_SBL.html 中所述加载第一个映像后发出复位命令

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 尝试了新版本 SDK bellower.It 是同样的问题。 下载 SBL appimage 并将电路板切换到功能模式后、在计算机的设备管理器中找不到电路板的串行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已尝试将器件重新设置为刷写模式并再次切换到功能模式以检查是否检测到 COM 端口?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 S1.6被设置为关闭的原因。但我不知道为什么它会影响 SBL 的启动。